산업용 버너의 연료 열차 유량, 신뢰성 및 안전성 향상

Emerson은 90년 이상 상업용 및 산업용 버너, 보일러, 노로, 오븐, 열산화기, 소각로 등과 같은 핵심 산업에서 연소 기술의 선두를 달리고 있습니다. Emerson의 전 세계적으로 승인된 안전 차단 밸브, 솔레노이드 밸브, 액추에이터 및 기타 구성요소는 월등한 품질과 유량 성능을 제공하여, 비용 효과적인 가격대에서 최고 수준의 안전 및 에너지 효율성을 충족할 수 있도록 합니다.

브로셔 보기

Sample Image

여기를 클릭하여 다운로드하십시오

Sample Image

산업용 버너 솔루션


펄스 연소

Pulse firing

펄스 연소는 생산성을 높이고 다중 버너 가스 연소 용광로 시스템에서 배출을 줄입니다. ON/OFF(켜짐/꺼짐) 또는 고연소/저연소 주기에서 버너를 '펄싱'하는 이 기술은 더 높은 온도 제어 및 연료 효율성을 제공합니다. 또한 공기 순환을 최대화하고 용광로 내 열을 균질화합니다. 펄스 연소의 많은 이점을 활용하려면 버너 시스템에는 열을 적절하게 조절하기 위해 자주 개폐하는 것을 견딜 수 있는 견고한 밸브가 필요합니다.

관련 제품

ASCO™ 214 고유량 가스 차단 솔레노이드 밸브

ASCO 214 시리즈(8214라고도 함)의 고유량, 저압(5psi) 가스 안전 차단 밸브는 상업용 및 산업용 가스버너에서 연료 가스의 온-오프 제어가 가능하도록 특별히 설계되었습니다. 오버 트래블의 독특한 이중 디스크 설계는 파일럿 또는 기본 가스 라인의 누출이 차단될 수 있도록 이중 씰링을 제공합니다. 옵션형 플랜지를 사용하면 이중 솔레노이드 및 솔레노이드 모터식 밸브 구조를 통해 모듈화하고 쉽게 마운팅할 수 있습니다. 이 밸브는 천연가스 연료 보일러, 용광로, 곡물 건조기, 킬른, 가스 생성기 및 상업용 키친/요리 장비에 적합합니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 215 고유량 가스 차단 솔레노이드 밸브

ASCO 215 시리즈는 고유량 응용 분야에 이용 가능한 알루미늄 본체를 가진 경량 가스 안전 차단 밸브입니다.  파일럿 작동 구조로 완벽한 차단을 위해 탄성 소프트 시트가 장착되어 있으며 제로 차압에서 작동합니다. 옵션형 플랜지를 사용하면 이중 솔레노이드 및 솔레노이드 모터식 밸브 구조를 통해 모듈화하고 쉽게 마운팅할 수 있습니다. 215 시리즈는 진공 서비스, 산소 서비스, 가열 장비 응용 분야 및 긴 수명의 응용 분야에 적합합니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 290D 시리즈 압력 작동식 피스톤 밸브

ASCO 290 시리즈는 까다로운 애플리케이션용으로 제작된 직접 작동 방식의 앵글 본체 피스톤 밸브로, 압력에 의해 작동합니다. 직관형 본체 설계는 청동 또는 스테인리스 강으로 제공됩니다. 이 밸브는 일반 서비스 응용 분야(공기, 불활성 가스, 물, 오일)뿐만 아니라 증기, 온수 및 보조 유체에 적합합니다. 다양한 옵션, 인증 및 특성을 사용할 수 있습니다.

세부 정보 보기

산업용 버너에 대해 자주 묻는 질문

연료 안전 차단 밸브는 버너의 전원을 켜고 끄며 용광로, 오븐, 보일러, 열산화기 또는 기타 가열 장비가 셧다운되는 경우 연소 챔버로 연료(가스 또는 오일)가 유입되는 것을 방지합니다. 연료 안전 차단 밸브는 전기(모터 또는 솔레노이드) 또는 공압으로 작동할 수 있으며 국가 코드 및 표준에 따라 필수 요건이 됩니다.

기타 밸브 특성:

•일반적으로 폐쇄되어 있습니다.
•중요 수명 테스트 대상입니다.
•조임 및 누출에 대한 엄격한 요건을 충족해야 합니다.
•에너지 손실 발생 시 1초 이내에 꺼지도록 설계되었습니다.
•대부분의 경우 버너와 연료 공급 장치 사이에 두 개의 밸브가 필요합니다. 
ASCO 158/159 diagram
차단 밸브는 매체의 흐름을 중지하기 위해 닫을 수 있는 밸브입니다(가동 '종료')  

•밸브는 수동 또는 자동으로 작동 가능하며, 자동인 경우 작동은 전기, 공압(공기 압력+전기), 유압(가압 오일+전기)일 수 있습니다.  
•자동 차단 밸브는 일반적으로 폐쇄되어 있는 밸브입니다. 즉, 액추에이터가 폐쇄된 상태에서 fail-safe(이중 안전 구조)임을 의미하며(대부분의 경우 스프링 리턴을 사용함), 무전압 상태가 되면 밸브가 자동으로 차단됩니다.   

연소 버너의 중요한 안전 구성 요소는 이른바 '자동 안전 차단 밸브'입니다. 이 밸브는 안전하지 않은 상태가 감지될 때 전원을 차단하여 버너에 연료가 유입되는 것을 차단하고 안전하게 유지합니다.  
•이러한 밸브는 매우 낮은 누출 속도, 빠른 폐쇄 속도 및 우수한 신뢰성을 갖춘 버너 응용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다.  
•버너 산업의 표준은 두 개의 인라인 설치로, 한 밸브가 고장나거나 누출되는 경우 다른 밸브가 버너를 차단 상태로 두도록 합니다.

1. 전원이 공급되면 모터 구동식 액추에이터의 스템이 밸브의 스템을 아래로 밀어 밸브를 엽니다.
2.전원이 소실되면 액추에이터가 힘을 발산하며, 액추에이터의 스프링이 액추에이터의 스템을 뒤로 하고 밸브의 스프링이 밸브 포펫을 가동하여 밸브를 차단합니다.
3.전압이 공급되면 코일은 밸브의 디스크를 들어 올리는 플러그 너트를 유치하여 밸브를 엽니다.
4.무전압 상태일 경우 코일이 디스크를 더 이상 위로 당기지 않으며, 스프링이 디스크를 아래로 밀어 유량을 차단할 수 있습니다.
연료 트레인은 연료 공급에서 버너까지 이어지는 유체 제어 구성 요소 세트입니다. 시스템의 목표는 버너로 유입되는 연료의 흐름을 안전하게 제어하고 필요할 때 안전하게 차단하는 것입니다. 연료 트레인 어셈블리는 다양한 표준에 의해 제어되는 많은 구성 요소로 구성됩니다. 예:

•NFPA 85: 보일러 및 연소 시스템 위험 코드.
•NFPA 86: 오븐과 용광로용 표준.
•NFPA 87: 유체 히터용 표준.
•EN 676: 가스 연료용 강제 드래프트 버너.
•EN 746-2: 산업용 열처리 장비.
대형 버너는 버너 관리 시스템(BMS)과 연소 제어 시스템(CCS)의 조합을 사용하여 제어됩니다.
BMS는 버너의 안전한 가동, 작동 및 종료를 보장합니다. 

•화염 보호 시스템이라고도 하는 BMS는 먼저 연소 챔버에서 가스를 제거하고 파일럿 조명(파일럿 화염이 있는 경우)을 점등한 다음 주 연료 라인을 열어서 적절한 순서로 버너를 시작합니다. 
•작동 중 BMS는 주 버너 화염을 모니터링하고 화염이 감지되지 않거나 안전하지 않은 상태가 감지될 때 안전 차단 밸브에 전원을 차단합니다. 또한 BMS는 가동 시 안전한 운영 조건을 점검합니다. 조건이 충족되지 않으면 BMS는 가동 시퀀스를 중지하고 작업자에게 알릴 것입니다.

CCS는 연료 대 공기 비율 및 연소 속도를 제어하는 장비로 구성됩니다. 이러한 기계 및 전자 구성 요소에는 액추에이터, 유량 제어 밸브, PLC, 가변 주파수 제어(VFD) 및 유량 센서가 포함될 수 있습니다. 일부 조건에서는 BMS 및 CCS를 동일한 제어 장비에 통합할 수 있습니다.

난방 장비 턴다운 비율은 장비의 최대 및 최소 열 출력 사이의 비율입니다. 사용된 버너 기술에 따라 달라집니다. 턴다운 비율이 10:1인 버너는 최대 10%의 열 출력으로 작동할 수 있음을 의미합니다. 턴다운 비율은 난방 장비 시장에 중요하며, 실제로 높은 턴다운 비율이 있다는 것은 변조를 위한 더 큰 창이 있다는 것을 의미합니다. 실제로 10:1 비율은 버너가 용량 개구 가능성의 10%~100% 사이에서 작동할 수 있음을 의미하며, 열에 대한 요구가 다를 때 20%, 30%, 40%로 실행할 수 있습니다. 이는 필요한 것만 사용할 가능성이 증가하면서 연료 소비와 배출량이 크게 증가합니다.

버너 및 보일러용 연료 유형은 다음과 같습니다.

•천연가스
•연료 오일(디젤)
•바이오디젤
•코크스 오븐 가스
•바이오가스•
•수소•
LPG(주로 부탄 및 프로판)

일부 연소 시스템은 고체 연료(예: 고체 바이오매스 또는 석탄)를 사용하는데, 이러한 시스템은 다르게 설계되었으며, 이에 따른 규칙과 어려움 역시 Emerson이 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

NFPA는 두 가지 방법 중 하나를 충족할 수 있는 연료 안전 차단 밸브에 대한 폐쇄 입증 요구 사항을 규정합니다.
첫 번째는 폐쇄 증명 스위치를 구현하는 것입니다.

  • 제조업체가 밸브에 설치하는 이 인터록은 시스템의 퍼지 및 점화 주기가 시작되기 전에 연료 안전 차단 밸브가 완전히 닫혔음을 확인합니다.  
  • 폐쇄 증명 스위치는 공장에서 설정해야 하고 조정할 수 없어야 하며, 밸브가 폐쇄 위치에 도달한 후에만 활성화해야 합니다. 이는 오버트래블에 대한 특수한 배열을 마련해야 한다는 것을 의미합니다. 

폐쇄 증명 요구 사항을 충족하는 두 번째 방법은 밸브 증명 시스템을 배포하는 것입니다.  

  • 이 시스템은 능동 또는 수동으로 설정할 수 있습니다. 능동인 경우 펌프를 사용하여 두 연료 안전 차단 밸브 사이의 배관을 가압하고 시스템 시작 전에 가압된 가스에 누출이 있는지 모니터링합니다. 수동일 때, 이 시스템은 압력 스위치를 사용한 누출을 개별적으로 점검하여 밸브를 개폐하고 닫는 특정 시퀀싱으로 각 밸브를 개별적으로 증명합니다.  
  • 유럽에서는 열 출력에 따라 버너의 연료 트레인에 대한 밸브 증명 시스템이 의무화될 수 있습니다. NFPA의 경우, 밸브 증명 시스템은 특정한 경우에 마개 스위치의 필요를 대체할 수 있습니다.
FM, NFPA 및 UL을 비롯한 많은 표준에서 요구하는 시각적 표시기는 연료 안전 차단 밸브가 개방 또는 폐쇄되었는지 표시합니다. 이를 통해 작업자는 안전을 위해 밸브를 닫아야 하는 상황에 대해 확신을 가지고 작업할 수 있습니다.

표시기는 일반적으로 기계적 특성을 갖습니다. 일부 표준에 따르면 빛이나 LED를 대신 사용하면 빛이 없는 경우 위치를 표시할 수 없습니다. 이러한 요구 사항은 구성 요소가 닫혀 있을 때 밸브에 전달되는 전원이 차단되기 때문에 폐쇄 위치 표시를 더 복잡하게 만듭니다.
연료 안전 차단 밸브가 잘 유지되고 셧다운 시 안정적으로 작동하기 위한 한 가지 방법은 누출 테스트를 연 1회 이상 실시하는 것입니다. 밸브 시트는 시간이 지남에 따라 마모되므로 이러한 테스트를 시행하여 가스가 밸브를 통해 누출되는 것을 방지할 수 있습니다.

산업용 버너용 Emerson 밸브는 이 테스트 절차를 용이하게 만들기 위한 특정 압력 탭을 갖추고 있어 파이프에 밸브가 설치된 상태를 유지하며 테스트를 진행할 수 있습니다. 또한 이러한 압력 탭은 밸브 증명 시스템과 함께 사용 시 압력 한계 모니터링 또는 자동 누출 감지를 위한 압력 스위치 설치에 용이합니다.

언론 보도 및 사례 연구

자동차 이미지
주요 정유소의 공급 라인 개선
더 읽어보기
자동차 이미지
최신 차단 밸브 기술
문서 보기
자동차 이미지
산업 지속 가능성 향상
문서 보기
자동차 이미지
지속 가능한 바이오매스 보일러의 효율적인 세척
문서 보기
자동차 이미지
산업 지속 가능성 향상
더 읽어보기
자동차 이미지
가스 차단 밸브로 용광로 효율성 향상
더 읽어보기