Cómo abordar los desafíos de las emisiones con las válvulas de descarga eléctricas

Las válvulas de descarga de solenoide de bajo consumo ASCO™ ofrecen una solución totalmente eléctrica para válvulas de proceso en sitios con pozos a baja presión heredadas, lo que elimina puntos de descargas y emisiones fugitivas en separadores, depuradoras y otros equipos. Estos dispositivos son una alternativa a las válvulas de descarga tradicionales pilotadas por gas natural y permiten a los productores evitar los incumplimientos con la EPA y las costosas tarifas de metano.

Descargar el documento técnico

Sample Image

Descargar folleto

Sample Image

Ventajas de las válvulas eléctricas de descarga en pozos de gas


Installation comparison vented emissions and no emissions.

Como parte de sus esfuerzos más amplios para mitigar el cambio climático y proteger la salud pública, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha aumentado sus esfuerzos para reducir el metano y otros gases de efecto invernadero (GEI) de fuentes nuevas, modificadas y reconstruidas en instalaciones de producción de petróleo y gas natural. Como parte de su Programa de reducción de emisiones de metano, la EPA exige a los productores de petróleo y gas que informen sus datos de GEI y otra información relevante. También ha establecido un cargo por emisiones de desechos en las emisiones de metano que exceden los límites especificados.


Sin embargo, el incumplimiento de estas normas no solo conlleva una multa única. Si se detectan emisiones fugitivas en un pozo, los productores de petróleo y gas deben hacer pruebas y estudios cada tres meses, lo que requiere mucho tiempo. Además, tienen una breve ventana de tiempo para hacer las reparaciones necesarias. Incluso las operaciones más grandes solo disponen de dos meses para reparar decenas, cientos o incluso miles de cabezales de pozo.


Por lo tanto, incumplir las normativas de la EPA resulta extremadamente costoso, especialmente para las instalaciones con miles de pozos. Si se tiene en cuenta el tiempo de inactividad por reparaciones, junto con los problemas logísticos asociados con la presentación de informes y pruebas obligatorias sobre gases de efecto invernadero, los productores de petróleo y gas pueden sufrir pérdidas significativas en términos de tiempo y dinero.


Una de las tecnologías que elimina una fuente de emisiones fugitivas es la electroválvula de descarga, que aporta las ventajas de bajo consumo del funcionamiento con solenoide al sector del petróleo y el gas, en particular a las válvulas de proceso en aplicaciones aguas arriba. Estas electroválvulas totalmente eléctricas de última generación eliminan todas las fuentes de emisiones, tanto las de venteo como las fugitivas, lo que impide el incumplimiento de la normativa de la EPA y evita todas las tasas, informes, pruebas y tiempos de inactividad que ello conlleva.

Productos relacionados

ASCO™ Series X210 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X210 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

VER DETALLES
ASCO™ Series X223 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X223 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

VER DETALLES

Preguntas frecuentes sobre las válvulas de descarga eléctricas

Emerson tomó un producto existente que ha estado en funcionamiento en la industria durante más de 50 años. Después de extensas pruebas, se le realizaron algunas modificaciones simples. La eliminación del puerto de comunicación interno y su reemplazo por uno externo permite alimentar medios limpios al área sobre el diafragma, que es donde el sedimento puede causar problemas de obstrucción.
Las válvulas de descarga ofrecen varias funciones. Durante el funcionamiento normal, controlan el caudal de fluidos dentro de los recipientes de producción como parte de la estrategia general de control del proceso. También descargan agua, contaminantes y otros fluidos no deseados del recipiente, garantizando la calidad de los materiales procesados. Las válvulas de descarga también pueden formar parte de los sistemas de alivio de presión. Si la presión dentro del recipiente de producción excede los límites de seguridad debido a un mal funcionamiento del equipo u otra condición anormal, la válvula de descarga se abre para liberar la presión excesiva y proteger el recipiente de daños. De manera similar, se pueden utilizar válvulas de descarga en situaciones de parada de emergencia para detener el recipiente rápidamente y aislarlo del resto del proceso.
Nuestras válvulas no tienen un vástago ascendente como las válvulas de descarga convencionales; de esta manera se elimina el empaque que es lo que puede degradarse con el paso del tiempo y producir emisiones fugitivas. Nuestras válvulas son herméticas y la pequeña cantidad de emisiones que entran en nuestras válvulas de descarga se envían downstream a la siguiente etapa del proceso o a los tanques de retención.
Las válvulas de descarga ofrecen las siguientes ventajas:

Alivio de presión: como parte de los sistemas de control de presión, las válvulas de vaciado liberan el exceso de presión en los recipientes de producción, protegiendo la integridad del equipo.

Seguridad del equipo y del personal: al ofrecer capacidades de parada rápida, las válvulas de vaciado desempeñan un papel fundamental en la prevención de incendios, explosiones y otras situaciones de emergencia. Como resultado, estas válvulas contribuyen a la seguridad general del proceso y mitigan el riesgo de daños en el equipo y lesiones al personal.

Optimización del proceso: las válvulas de descarga tienen un desempeño clave en el control de los caudales de fluidos y en la regulación de la descarga de líquidos, maximizando la eficiencia de la producción.

Cumplimiento de las regulaciones: las válvulas de descarga eléctricas de baja potencia eliminan las emisiones ventiladas y fugitivas y evitan las multas de la EPA, junto con la necesidad de supervisar, probar, documentar e informar cabezas de pozos que no cumplan las normas.


Debido a que utilizamos un diafragma flexible en lugar de un asiento endurecido, la arena y el sedimento rebotan del asiento en lugar de astillar lentamente y provocar su desgaste.
La implementación de la EPA de las regulaciones según el Título 40 Parte 60, subparte OOOO (Quad O) del CFR, estipula estrictos requisitos sobre cómo los productores de petróleo y gas deben lidiar con las fugas de emisiones fugitivas. Uno de esos requisitos implica ventanas de reparación estrictas y obligatorias en los casos donde se encuentra una fuga de emisiones fugitivas. Normalmente, la primera reparación debe intentarse en un plazo de 30 días y debe finalizarse dentro de los 60 días posteriores al hallazgo de la fuga. Debido a que las válvulas típicas de descarga con vástago ascendente utilizan un empaque que se degrada con el tiempo, las fugas seguirán siendo un problema de forma regular y continua. Una vez que se encuentra una fuga, es probable que el productor no pueda esperar hasta el tiempo de inactividad planificado del pozo para repararla. Este retraso provocará paradas imprevistas para reparar el empaque y eliminar las fugas de emisiones fugitivas.  Los requisitos de OOOO no aplican a las válvulas de descarga eléctricas de emisiones cero de Emerson, ya que están libres de empaque y nunca liberan emisiones fugitivas de metano.