전기 덤프 밸브로 배출 과제 해결

ASCO™ 저전력 솔레노이드 덤프 밸브는 기존, 저압 웰 현장의 프로세스 밸브를 위한 완전 전기 솔루션을 제공하여 분리기, 스크러버 및 기타 장비에서 대기 배출 및 비산 배출 지점을 제거합니다. 천연가스로 작동하는 전통적인 덤프 밸브의 대안인 이 장치는 생산업체들이 EPA 규정 위반을 피하고 막대한 메탄 과징금을 절감할 수 있도록 해줍니다.

백서 다운로드

Sample Image

광고지 다운로드

Sample Image

가스 웰에서 전기 덤프 밸브가 가지는 이점


Installation comparison vented emissions and no emissions.

기후 변화 완화와 공중 보건 보호를 위한 광범위한 노력의 일환으로, 미국 환경보호청(EPA)은 오일 및 천연가스 생산 시설에서 신규, 개조 및 재건된 설비로부터 배출되는 메탄 및 기타 온실가스(GHG)를 줄이기 위한 조치를 강화하고 있습니다. EPA는 메탄 배출 저감 프로그램의 일환으로 오일 및 가스 생산업체가 온실가스 데이터 및 기타 관련 정보를 보고하도록 요구합니다. 또한 지정된 임곗값을 초과하는 메탄 배출에 대해 폐기물 배출 과징금을 부과하기로 했습니다.


그러나 이러한 표준을 준수하지 않으면 일회성 벌금으로 끝나지 않습니다. 유정에서 비산 배출 가스가 감지되는 경우 오일 및 가스 생산업체는 분기별로 시간 소모적인 테스트와 조사를 이행해야 합니다. 또한 짧은 시간 안에 필요한 수리까지 마쳐야 합니다. 규모가 가장 큰 업체조차도 수십, 수백, 많게는 수천 개의 웰 헤드를 단 2개월 안에 수리해야 합니다.


따라서 EPA 규정을 위반하게 되면 막대한 비용이 발생하며, 특히 수천 개의 웰 헤드를 보유한 시설일수록 그 부담은 극도로 커집니다. 수리에 따른 가동 중단 시간, 의무적인 온실가스(GHG) 보고 및 테스트에 따르는 복잡한 문제까지 고려하면, 오일 및 가스 생산업체는 시간과 비용 면에서 상당한 손실을 입을 수 있습니다.


비산 배출 가스의 원인을 제거할 수 있는 기술 중 하나는 전기 솔레노이드 덤프 밸브입니다. 이 밸브는 저전력 솔레노이드 구동의 장점을 오일 및·가스 산업, 특히 업스트림 응용 분야의 공정 밸브에 적용할 수 있도록 해줍니다. 이 차세대 전기 솔레노이드 밸브는 환기된 밸브와 도망자 배출원을 모두 제거하여 EPA 비준수와 그에 따른 모든 수수료, 보고, 테스트 및 가동 중단 시간을 방지합니다.

관련 제품

ASCO™ Series X210 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X210 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

세부 정보 보기
ASCO™ Series X223 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X223 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

세부 정보 보기

전기 덤프 밸브에 대한 FAQ(자주 묻는 질문)

Emerson은 50년 이상 이 분야에서 작동해 온 규격품을 출시했습니다. 광범위한 테스트 후 몇 가지 간단한 수정을 했습니다. 내부 통신 포트를 제거하고 외부 포트로 교체하여 침전물로 인해 막힐 수 있는 다이어프램 위의 영역에 깨끗한 매체를 공급할 수 있습니다.
덤프 밸브는 여러 가지 기능을 제공합니다. 정상 작동 중에 전체 프로세스 제어 전략의 일환으로 생산 용기 내 유체의 흐름을 제어합니다. 또한 용기에서 물, 오염 물질 및 기타 원치 않는 액체를 배출하여 처리된 소재의 품질을 보장합니다. 덤프 밸브는 압력 릴리프 시스템의 일부일 수도 있습니다. 장비 오작동 또는 기타 비정상적인 상태로 인해 생산 용기 내부의 압력이 안전 한계를 초과하는 경우 덤프 밸브가 열리면서 과도한 압력을 해제하고 용기가 손상되지 않도록 보호합니다. 마찬가지로 비상 셧다운 시나리오에서 덤프 밸브를 사용하여 용기를 신속하게 셧다운하고 나머지 공정에서 분리할 수 있습니다.
Emerson의 밸브는 기존 덤프 밸브처럼 상승형 스템 방식이 아니기 때문에 시간이 지나면서 열화되어 누출을 유발할 수 있는 패킹이 필요하지 않습니다. Emerson의 밸브는 기밀성이 뛰어나며, 극소량의 배출 가스가 덤프 밸브 내부로 유입되더라도 이후 공정 단계나 저장 탱크로 다운스트림으로 이송됩니다.
덤프 밸브가 제공하는 이점:

압력 릴리프: 압력 제어 시스템의 일부로 덤프 밸브는 생산 용기에서 과도한 압력을 방출하여 장비의 무결성을 보호합니다.

장비 및 직원 안전: 덤프 밸브는 신속한 셧다운 기능을 제공하여 화재, 폭발 및 기타 비상 상황을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 이러한 밸브는 전체적인 공정 안전에 기여를 하면서 장비 손상 및 직원 부상의 위험을 완화합니다.

프로세스 최적화: 덤프 밸브는 유체 흐름을 제어하고 액체 배출을 조절하여 생산 효율성을 극대화하는 역할을 합니다.

규정 준수: 저전력, 전기 덤프 밸브는 대기 배출 및 비산 배출 가스를 제거하여 EPA 벌금을 피하고, 부적합한 유정을 모니터링, 테스트, 문서화 및 보고해야 할 필요성도 없애줍니다.


경화 시트 대신 유연한 다이아프램을 활용하기 때문에 모래나 침전물이 시트를 조금씩 마모시키며 손상시키는 대신 튕겨 나가 시트 마모가 발생하지 않습니다.
EPA가 40 CFR Part 60을 시행하면서 Subpart OOOO(Quad O) 규정은 오일 및 가스 생산업체가 비산 배출 가스 누출을 처리하는 방법에 대한 엄격한 요구 사항을 갖추게 되었습니다. 이러한 요구 사항 중 하나는 비산 배출 가스 누출이 발견될 경우 정해진 기한 내에 수리를 완료해야 한다는 엄격한 규정입니다. 일반적으로 누출을 발견한 지 30일 이내에 첫 번째 수리에 들어가야 하고, 60일 이내에 수리가 끝나야 합니다. 일반적인 상승형 스템 덤프 밸브는 패킹을 사용하며, 이 패킹은 시간이 지남에 따라 열화되기 때문에 누출 문제는 지속적이고 반복적으로 발생할 수밖에 없습니다. 일단 누출이 발견되면 생산업체는 웰의 계획된 가동 중단 시간까지 수리를 미루기가 불가능할 수 있습니다. 이렇게 지연했다가는 패킹을 수리하고 비산 배출 가스 누출을 해결하기 위한 계획되지 않은 가동 중지 시간으로 이어집니다.  Emerson의 제로 배출 전기 덤프 밸브에는 패킹이 없고 비산 메탄 배출 가스가 절대 발생하지 않기 때문에 OOOO 요구 사항이 적용되지 않습니다.