Enfrente os desafios de emissões com válvulas elétricas de despejo

As válvulas solenoides de despejo de baixa potência da ASCO™ oferecem uma solução totalmente elétrica para válvulas de processo em locais de poços antigos e de baixa pressão, eliminando pontos de emissões de ventilação e fugitivas em separadores, depuradores e outros equipamentos. Uma alternativa às válvulas de depósito tradicionais pilotadas por gás natural, esses dispositivos permitem que os produtores evitem a não conformidade com a EPA e as tarifas caras relacionadas ao metano.

Baixar relatório técnico

Sample Image

Baixar panfleto

Sample Image

Os benefícios das válvulas elétricas de despejo em poços de gás


Installation comparison vented emissions and no emissions.

Como parte de seus esforços mais amplos para mitigar as mudanças climáticas e proteger a saúde pública, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) aumentou seus esforços para reduzir o metano e outros gases de efeito estufa (GEE) de fontes novas, modificadas e reconstruídas em instalações de produção de petróleo e gás natural. Como parte de seu Programa de Redução de Emissões de Metano, a EPA exige que os produtores de petróleo e gás reportem seus dados de GEE e outras informações relevantes. A agência também estabeleceu uma taxa de emissões de resíduos sobre as emissões de metano que excederem os limites especificados.


No entanto, o não cumprimento dessas normas não termina com uma simples multa. Caso emissões fugitivas sejam detectadas em um local de poços, os produtores de petróleo e gás deverão realizar longos testes e pesquisas trimestralmente. Eles também têm uma breve janela de tempo para fazer os reparos necessários. Mesmo as maiores operações têm apenas dois meses para reparar dezenas, centenas ou até milhares de cabeças de poços.


A diminuição da conformidade com os regulamentos da EPA é, portanto, extremamente cara, especialmente para instalações com milhares de cabeças de poços. Levando em conta o tempo de inatividade necessário para reparos, juntamente com os problemas logísticos associados à obrigatoriedade de relatórios e testes de GEE, os produtores de petróleo e gás podem enfrentar perdas significativas em termos de tempo e dinheiro.


Uma tecnologia que elimina uma fonte de emissões fugitivas é a válvula solenoide elétrica de despejo, que traz os benefícios de baixa potência da operação solenoide ao setor de petróleo e gás, particularmente, para processar válvulas em aplicações a montante. Essas válvulas solenoides totalmente elétricas de última geração removem todas as fontes de emissões, tanto ventiladas quanto fugitivas, evitando a não conformidade da EPA e todas as taxas, relatórios, testes e tempo de inatividade que acompanham o processo.

Produtos relacionados

ASCO™ Series X210 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X210 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

VER DETALHES
ASCO™ Series X223 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X223 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

VER DETALHES

Perguntas frequentes (FAQ) sobre válvulas elétricas de despejo

A Emerson tirou de circulação um produto que operava em campo há mais de 50 anos. Depois de testes extensivos, fizemos algumas modificações simples. Ao remover a porta de comunicação interna e substituí-la por uma porta externa, podemos alimentar o meio limpo para a área acima do diafragma onde o sedimento pode causar problemas de obstrução.
As válvulas de despejo oferecem várias funções. Durante a operação normal, elas controlam a vazão de fluidos dentro dos reservatórios de produção como parte da estratégia geral de controle de processo. Eles também descarregam água, contaminantes e outros fluidos indesejados do recipiente, garantindo a qualidade dos materiais processados. As válvulas de despejo também podem fazer parte dos sistemas de alívio de pressão. Se a pressão no interior do recipiente de produção exceder os limites seguros devido a um mau funcionamento do equipamento ou outra condição anormal, a válvula de despejo se abre, liberando o excesso de pressão e protegendo o recipiente contra danos. Da mesma forma, as válvulas de despejo podem ser usadas em cenários de desligamento de emergência para interromper rapidamente o recipiente e isolá-lo do resto do processo.
Nossas válvulas não têm uma haste em elevação como as válvulas de despejo convencionais, eliminando a engaxetamento, que pode se deteriorar com o tempo e resultar em emissões fugitivas. Por serem estanques a bolhas, a pequena quantidade de emissões que entram em nossas válvulas de despejo são enviadas a jusante para a próxima etapa do processo ou para os tanques de retenção.
As válvulas de despejo oferecem as seguintes vantagens:

Alívio de pressão: como parte dos sistemas de controle de pressão, as válvulas de despejo liberam excesso de pressão nos recipientes de produção, protegendo a integridade do equipamento.

Segurança de equipamentos e pessoal: ao oferecer recursos de desligamento rápido, as válvulas de despejo desempenham um papel crítico na prevenção de incêndios, explosões e outras situações de emergência. Como resultado, essas válvulas contribuem para a segurança geral do processo, mitigando o risco de danos ao equipamento e danos à equipe.

Otimização do processo: as válvulas de despejo desempenham um papel no controle de vazões de fluidos e na regulação da descarga de líquidos, maximizando a eficiência da produção.

Conformidade com os regulamentos: as válvulas de descarga elétrica de baixa potência eliminam emissões ventiladas e fugitivas, evitando multas da EPA, juntamente com a necessidade de monitorar, testar, documentar e relatar poços não conformes.


Como utilizamos um diafragma flexível em vez de um assento endurecido, areia e sedimentos saltam do assento em vez de cortar lentamente nele e causar a lavagem do assento.
Com a implementação da EPA do 40 CFR Parte 60, os regulamentos do Subparte OOOO (Quad O) vêm rigorosos requisitos para como os produtores de petróleo e gás devem lidar com vazamentos de emissões fugitivas. Um desses requisitos são janelas de reparo apertadas e obrigatórias quando um vazamento de emissão fugitivo é encontrado. Normalmente, o primeiro reparo deve ser realizado em até 30 dias e o reparo deve ser finalizado em até 60 dias após a constatação do vazamento. Como as válvulas típicas de despejo com haste em elevação usam o engaxetamento, que se deteriora ao longo do tempo, os vazamentos continuarão a ser um problema regular e contínuo. Uma vez que um vazamento seja encontrado, um produtor provavelmente não será capaz de esperar até o tempo de inatividade planejado do poço para repará-lo. Esse atraso resultará em tempo de inatividade não planejado para reparar o engaxetamento e eliminar o vazamento de emissões fugitivas.  Os requisitos da OOOO não se aplicam às válvulas elétricas de despejo de emissão zero da Emerson, pois estão livres de engaxetamento e nunca liberam emissões fugitivas de metano.