電気式ダンプバルブで排出量の課題に取り組む

ASCO™ 低電力ソレノイドダンプバルブは、従来の低圧坑井施設のプロセスバルブの完全電気式のソリューションとなり、セパレータ、スクラバー、その他の機器の排気・フュージティブ・エミッションポイントを排除します。 これらの装置は、天然ガスで誘導される従来のダンプバルブに代わるもので、生産者は EPA 違反とメタンに対する高額な罰金を回避することができます。

ホワイトペーパーのダウンロード

Sample Image

資料のダウンロード

Sample Image

ガス井における電気式ダンプバルブのメリット


Installation comparison vented emissions and no emissions.

米環境保護庁(EPA)は、気候変動を緩和し、公衆衛生を保護するための幅広い取り組みの一環として、石油および天然ガス生産施設における新規、改修および再建された発生源から出るメタンやその他の温室効果ガス(GHG)を削減する取り組みを強化しました。 EPA は、メタン排出量削減プログラムの一環として、石油・ガス生産者に対して GHG データやその他の関連情報を報告するよう義務付けています。 また、指定された閾値を超えるメタン排出に対して、廃棄物排出課徴金も定めています。


しかし、規制違反があった場合、単に 1 回の罰金で終わるわけではありません。 坑井現場でフュージティブ・エミッションが検知された場合、石油・ガス生産者は、時間のかかる試験や調査を四半期ごとに実施する必要があります。 また、短期間のうちに必要な修理を実施しなければなりません。 大規模な事業でも、数十、数百、数千の坑口を修理するのに 2 か月しか与えられません。


したがって、EPA の規制違反があった場合、特に何千もの坑口がある施設では、非常に高いコストがかかります。 修理のためのダウンタイムに加え、必須の GHG 報告や試験に伴う物流上の問題を考慮すると、石油・ガス生産者は時間と資金の面で大きな損失に直面する可能性があります。


フュージティブ・エミッションの発生源を排除する技術の 1 つに、電気式ソレノイドダンプバルブがあり、石油・ガス業界、特に上流用途のプロセスバルブに電磁作動による低電力のメリットをもたらします。 これらの次世代の全電動ソレノイドバルブは、排出物と漏洩物の両方を含むすべての排出源を除去し、EPA の不遵守とそれに伴うすべての料金、報告、テスト、ダウンタイムを回避します。

関連製品

ASCO™ Series X210 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X210 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

詳細を見る
ASCO™ Series X223 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X223 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

詳細を見る

電気式ダンプバルブについてのよくある質問(FAQ)

Emerson は、50 年以上にわたって現場で稼働してきた既製品の試験を行いました。 大規模な試験を経て、いくつかの簡単な修正を行いました。 内部の通信ポートを取り外して外部ポートに置き換えることで、堆積物が詰まりの原因となる可能性があるダイアフラムの上にあるエリアに清潔な触媒を供給することができます。
ダンプバルブには、いくつかの機能があります。 通常の運用では、プロセス全体を制御する戦略の一環として、生産容器内の流体の流れを制御します。 また、生産容器から水、汚染物質、その他の望まない流体を排出し、加工した材料の品質を確保します。 ダンプバルブは、圧力除去システムの一部でもあります。 機器の誤動作やその他の異常事態が原因で生産容器内の圧力が安全な限度を超えた場合、ダンプバルブが開き、過剰な圧力を放出して、容器を損傷から保護します。 同様に、ダンプバルブは緊急停止時に使用して、容器を迅速にシャットダウンし、残りのプロセスから隔離することができます。
当社のバルブには従来のダンプバルブのような上昇ステムがないため、時間とともに劣化して、フュージティブ・エミッションを引き起こすパッキンを使用する必要がありません。 当社のバルブは気泡を通さず、ダンプバルブに入る少量の排出物は下流にあるプロセスの次の段階か、保有タンクに送られます。
ダンプバルブは以下のようなメリットをもたらします。

圧力除去: ダンプバルブは、圧力制御システムの一部として生産容器内の過剰な圧力を除去し、機器の完全性を保護します。

設備と従業員の安全: ダンプバルブの迅速なシャットダウン機能は、火災、爆発、その他の緊急事態の防止において重要な役割を果たします。 これらにより、プロセスの全体的な安全性を確保し、機器の損傷や従業員の怪我のリスクを軽減することができます。

プロセスの最適化: ダンプバルブは、流体の流れを制御し、液体の排出を調整し、生産効率を最大化します。

規制への準拠: 低電力の電気式ダンプバルブにより、排気とフュージティブ・エミッションを削減して、EPA の罰金を回避できるだけでなく、規制に準拠していない坑口を監視、試験、記録、報告する必要性がなくなります。


硬化処理したシートの代わりに柔軟なダイアフラムが使用されており、砂や堆積物がシートから跳ね返るため、シートが徐々に削り取られてシートの流出が起こることがありません。
EPA によって施行された連邦規則集 40 巻パート 60、サブパート OOOO(クアッド O)の規制には、石油・ガス生産者がどのようにフュージティブ・エミッションの漏れに対処しなければならないかを定める厳しい要件が定められています。 これらの要件の 1 つとして、フュージティブ・エミッションの漏れが見つかった場合の厳重かつ強制的な修理期限が定められています。 通常、最初の修理は漏れが見つかってから 30 日以内に行い、60 日以内に修理を完了させなければなりません。 通常の上昇ステムダンプバルブは、時間とともに劣化するパッキンを使用しているため、漏れは定期的かつ継続的に問題となり続けます。 漏れが発見されたら、生産者は、坑井の修理のため計画していたダウンタイムまで待つことができない可能性があります。 この遅延は、パッキンを修理し、フュージティブ・エミッションの漏れを排除するための計画外のダウンタイムを生じさせます。  Emerson のゼロエミッション電気式ダンプバルブにはパッキンが無く、一時的なメタンの放出が起こらないため、OOOO 要件を心配する必要がありません。